This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:60kHz 时的 CMRR

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1207323/drv8718-q1-cmrr-at-60khz

器件型号:DRV8718-Q1

大家好、

我的客户正在考虑使用 DRV8718-Q1进行阀驱动、开关频率最高可达60kHz。 对于我们的内部 CSA、CMRR 规格在直流和20kHz 下表征。 我们是否有60kHz 开关信号 CMRR 的值? 谢谢!

谢谢你

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scarlett,

    在60kHz 时、它的典型值为77dB。

    此致、

    Ryan