This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:再生中断

Guru**** 2482095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1206974/drv8244-q1-regenerative-breaking

器件型号:DRV8244-Q1

我决定是否将 DRV8244全 H 桥芯片用于全新的4轮驱动 Rover 产品。  我想知道在路虎减速时、是否可以利用再生制动来帮助为蓄电池充电?  您能否告知您借助 TI 智能 H 桥是否可以实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    在快速衰减状态期间、电流将流回我们的内部体二极管、并可以存储以用于再生制动。  只要电压不超过器件的建议最大值、驱动器本身就不存在问题。  

    我没有任何参考设计可供您参考、但从技术角度而言是可行的。

    此致、

    Ryan