我们的 BLDC 应用采用 DRV8350 FHRTAR 运行。 我们的 VM 额定电压范围是19V 至42V。
我们通过瞬变电阻器和 INA826测量电流(请参阅电流测量电路)。 INA 826传输电流信号 LA_MTR_CURR_SENS。
我们已经确定、电荷泵会产生接地反弹 、从而使地面跳跃、从而破坏我们的电流测量。 接地反弹 可以使基准点 上下移动约100mV。
在磁流泵事件期间执行的电流测量存在由参考点移动(由接地反弹导致)引起的故障。
我们已经确定、当 VM 设置为12V 时、不会发生接地反弹。 当 VM 增加时、接地反弹发生作用。
DRV8350的电荷泵侧是否有一种解决方案能够防止19V 至42V 电源电压范围内的地弹? 目前、无法为 DRV8350使用自己的12V 直流/直流电源。

电流测量电路

DRV8350电路
下图显示了接地反弹的示例测量。
signal1:确保 PCB 上 A 启动点处的 PCB-GND。 (参考是外部电源的 GND。)
SIGNAL2:通过 DRV8350引脚1 (CPH)测量。
.信号3: 来自 INA826信号 LA_MTR_CURR_SENS 的输出信号。