根据上次回复、我们已在示波器上检查了 VM 和 DVDD 网络。
我们发现 DVDD 引脚的非常奇怪的行为。
我们的观察结果如下所示
#1:启动时,VM 上升模式看起来正常。 然后、VM 上的电压显示为所提供的电压。 出现此类噪声和纹波的原因可能是我们的电源提供24V 电压
#2:然而,DVDD 网络在上电时上升到高达6.60V。 即使在上电后 、它也具有确定性频率分量@1.12kHz、最大振幅高达6.80。
在测试时、此 DVDD 仅连接到 VDS 和 IDRIVE。
#3: 1UF MLCC 的 C69盖已正确焊接(请参考原理图和布局的原始问题)
#4:同样的问题已经在我们装配的所有5个板上发现。
#5:即使在 ABA 交换之后,问题仍然是一样的。
#6 :我们直接安装了全新的 DRV 来代替损坏,以排除 NAY 针损坏假设,但没有成功
注:DVDD 线看起来非常敏感。 使用 TEST 引脚将示波器连接到网络时、其中一个电路板 DVDD 出现故障。 它最初是4.42V、但突然变为零。 在所有尝试后也没有重新出现。
无论 EN 引脚状态如何、DVDD (4.42V)的行为都相同。 只施加24VDC 将会开始在 DVDD 上显示4.42V