您好!
我有一些关于芯片(AV 变体)的问题:
1:芯片加电是怎么工作的? 在芯片上电期间、我偶尔会设置一些故障位。 芯片是否会进行一些上电测试、然后等待一个启动条件、即它是否只是"开始运行所具有的功能"、即默认的寄存器内容?
2:芯片何时更新 VOLT_MAG、DC_BUS_CURR 和 DC_BATT_POW 字段?
3:ALGO_CTRL1寄存器是否接受设置的多个位、即一次执行多个操作、例如 CLR_FLT 和 CLR_FLT_RETRY_COUNT?
4:DRVOFF 引脚是否只是 MOSFET 的即时原始断开操作、还是控制器在引脚更新后进行有序的停止/启动? 当激活 MOSFET 时(DRVOFF 为低电平)、在发出速度命令之前是否需要任何时序?
此致
Goran 发言