This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3205-Q1:X 射线测试后的使用限制

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1205209/drv3205-q1-restrictions-on-use-after-x-ray-testing

器件型号:DRV3205-Q1

您好、TI 团队:

对设备进行 X 射线布线后、对其后续使用是否有任何限制?

我想执行测试以确保器件没有缺陷、并且我想知道之后如何处理它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasojima-San:

    让我看看这一点,并争取在一周结束前作出答复。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasojima-San:

    我认为在对器件进行 X 射线布线后执行功能测试没有任何问题。

    此致、

    Anthony Lodi