This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876-Q1:用于电机选择

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1205883/drv8876-q1-for-motor-selection

器件型号:DRV8876-Q1

您好、团队成员:

 

我可以就电机选择提出问题吗?

系统配置如下、但输入电源的电流限制为2A。

 

  ::VBAT (12V/2A:限流)->升压 IC (24V)->电机驱动器(DRV8876-Q1、VM=24V)->电机

 

-。 在这种情况下、电机选择的电流规格是多少? 它应该使用最大电流为1A 的电机吗?

 

-。 请问 abuchi SF-266XA-1670 (22.5mNm, 4000rpm)?

 

谢谢。

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    yuexiao ren 说:
    -。 在这种情况下、电机选择的电流规格是多少? 它是否应使用最大电流为1A 的电机?

    电机的浪涌电流或堵转电流应限制在2A 以下、以便 VBAT 电流限制不会跳闸。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特