This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:DRV109XX EVM 的问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1205433/drv10983-the-issue-of-drv109xx-evm

器件型号:DRV10983
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

我的客户使用过 drv10983、但 EVM 无法使用、并提示调试器固件升级到2.7.0.0版、但软件无法识别当前的固件版本并且无法升级、并且现在无法执行 IC 的参数写入。

您能帮助支持吗? 谢谢。

此致、

查理