This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:失步检测意外故障

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1205421/drv8889-q1-out-of-step-detection-accidental-failure

器件型号:DRV8889-Q1

尊敬的:

失步检测 不稳定性,阈值设置为12。 当功能偏差错误时、开通 阈值也不起作用。

e2e.ti.com/.../Litel-SM-Driver_5F00_8889.pdfe2e.ti.com/.../Litel-SM-Driver-3.1.PcbDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在器件中指的是失速检测?  您是否有可用于测试外壳的 EVM?  EVM 能够监控 TRQ_COUNT 寄存器和引脚图。  可以在示波器上捕获该信息、以查看正常运行的 TRQ_COUNT 值和失速值。

    您的步进电机的直流电阻是多少?

    此致、

    Ryan