This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662:关于 VDD 电压

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1196591/drv8662-about-vdd-voltage

器件型号:DRV8662

大家好、

我已经为 VDD 输入3.3V、但在这个更新的数据表中、VDD 的最小值现在为3.3V。
如果电压低于3.3V、是否可能出现问题?
3.3V 电源电压摆幅可能约为±10%。
我对此表示关注。
此外、可以说其他输入引脚没有受到特别影响吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    更新了数据表、因为如果您的电源降至3.3V 以下、器件很可能会停止工作。 我无法保证在您的电源电压降至3.3V 以下时能够正常工作、因此我建议使用更高的电源。

    为不方便而道歉

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:


    感谢您的回复。
    我了解。
    这种变化仅适用于 VDD、如果 VDD 的输入电压正确、其他引脚不会受到影响、对吧?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    抱歉、我漏掉了您的第二个问题。 是的、数据表中的 VDD 更改仅适用于 VDD。 其他引脚不受影响、其规范应与当前记录的相同。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。
    请再说一件事。
    如果我在不使用倍压器电路的情况下将电源直接连接到 PVDD、但不连接到 VDD、是否有任何问题?
    或者、即使连接了3.0V 等电源、是否仍有任何问题?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    VDD 不仅仅为内部升压转换器供电、从而形成 PVDD。 此外还可为器件中的其他模拟电路供电、因此仍有必要使用。 虽然可以使用外部 PVDD 而不使用升压转换器、但仍需要为 VDD 提供3.3V 至5V 的电源。  

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。
    VDD 将用于何处?
    预计会出现什么样的问题?
    我想确认当前电路是否需要进行任何设计更改。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    我没有具体细节、但 VDD 为器件中的所有内部电路供电、但由 PVDD 供电的输出驱动器除外。 如果 VDD 不正确和/或降至3.3V 以下、则整个器件很可能会关断。 不存在部分器件正常工作的情况、部分器件无法正常工作的情况。 什么都没有。 但是、在您达到-0.3V 的绝对最小值之前、没有损坏器件的风险。 有一部分器件在最低3.0V 的电压下可正常工作、但不可靠、我不建议将其依赖在设计中。   

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。
    在关断时或温度变化时、VDD 的值是随时间变化还是随温度变化而变化?
    它是否会随特定于器件的值而变化?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    我不知道我们是否有该数据、但我会问。 您能否解释一下"根据器件特定的值进行更改"的意思?

    谢谢!

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。
     "是否改变了特定于器件的值?" 这意味着存在很大差异。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    我懂了。 不幸的是、我们没有这种数据。 我们只有一个 VDD 扫描。 随时间变化的数据是冗余的、故障是瞬时的。 几乎可以肯定的是温度出现了某种趋势、但我们无法掌握数据来了解其流向。 最初的3.0V 最小值的故障率确实在很大的摆幅下随批次而变化。 有时、批次以80%的平均通过率通过测试、其他批次则以7%的平均通过测试、这意味着几乎不可能预测您的芯片中哪一个将在3.3V 以下持续测试 测试程序的设置是让芯片验证3.3V 最小通过、这是我们能保证的。 我希望这能回答您的问题;很抱歉、数据有限。

    此致、

    Jeff McPherson