This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:SPI 版本初始化时间

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1205192/drv8243-q1-spi-version-initialization-time

器件型号:DRV8243-Q1

您好、

客户担心唤醒后 DRV8243 (SPI 版本)的初始化时间要求。 是否有此类要求或建议?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    数据表的第23页显示了 DRV8243-Q1的时序。 之后可以进行 SPI 通信  T2

    此致、

    巴勃罗·阿梅特