This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:混合衰减模式中时电流控制丢失

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825, DRV8825EVM, DRV8424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1204508/drv8825-loss-of-current-control-while-in-mixed-decay-mode

器件型号:DRV8825
主题中讨论的其他器件:DRV8424

我们有一个采用 DRV8825的原型电路板。 我们发现、当电流设定点小于700mA 时、将失去电流控制。 例如、我们预计200mA 的电流探针测量值实际上将为700mA。 一些注意事项:

  • 当使用1/2和1/4步进模式时、电流控制丢失。 在使用整步进时未丢失。 未测试其他模式
  • 我们使用的是混合衰减模式。 如果切换到快速衰减、则会保持电流控制。 使用慢速衰减时、电流控制将丢失。
  • 使用混合衰减时、 我们预计会快速衰减、直至达到 PWM 的75%。 当电流低于700mA 时、我们不会看到快速模式。 只有 Tblank 接通时间、然后是慢速衰减
    • 当电流大于700mA 时、我们会看到预期的快速衰减、直到 PWM 的75%、然后是慢速衰减。
  • 有趣的是、nReset 低电平脉冲会清除该问题。 我们可以看到适当的电流控制。 不过、移动1个步进会导致其中一个相位失去控制。 在两个相位上都看到过它。

使用我们的电机、我们已经能够在评估板 DRV8825EVM 上重现此行为。 在评估板上重现的步骤:

  1. 移除跳线 JP3以使用混合衰减
  2. 使用24V 电压为 VM 供电
  3. 打开 DRV88xx EVM.exe
  4. 配置如下。 期望半步进模式、峰值电流输出为200mA
  5. 移动1个或多个步长
  6. 观察其中一个相位将失去电流控制
  7. 连接 JP3以使用快速衰减
  8. 观察失控阶段重新获得控制

显然使用慢速衰减会导致电流控制丧失。 电流轨迹显示 Tblank 上升电流超过关断时间衰减、因此它会向上阶跃、直到达到700mA 左右的稳定状态。 我们不明白在这种情况下混合衰减为什么不使用快速衰减。 这是电机的电感问题吗? 我没有立即提供电机详细信息。 我已要求提供它们、并将在收到它们时进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在双极配置中使用该电机进行测试。 5.6mH 和2.8欧姆
    catalog.orientalmotor.com/.../pk264a2a-sg3-6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    是否有机会使用我们的较新电机驱动器之一?   

    https://www.ti.com/product/DRV8428

    由于该器件不使用外部分流电阻器、因此其器件尺寸和解决方案尺寸要小得多。  在电流方面、它的大小也适合您的应用。

    最后、它具有智能调优技术、通过逐步分析电流、为您的电机选择最佳的衰减模式。   

    我认为您的问题是、最小消隐时间和电流会暂时耗尽。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我们愿意使用其他驱动程序。 目前、我们正在使用 DRV8434PWPR 和 DRV8424PWPR。 然而、器件很难找到、我们正在研究其他选项。 我们应用的完整范围是0.2A 至2A、因此8428对我们不起作用。 你还有其他建议吗? 我们决定尝试8825、因为它目前有大量库存。

    同意消隐时间会在使用慢速衰减模式时导致电流耗尽。 我们不明白为什么要使用慢速衰减来代替低于特定电流设定值的混合衰减。 提高 Vref 以使电流设定值高于700mA、我们可以看到混合模式开始运行、它处于快速衰减状态、直到达到 PWM 的75%。 因此我们已正确配置衰减模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    您是否能够共享示波器捕获、以便我更好地了解问题?  用于0.2A 和感应电阻器的 VREF 电压是多少?

    如果您不反对较小的 QFN 封装、我们有很多 DRV8424/34RGE 库存。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morning Ryan:

    感谢您尝试另一个软件包的建议。 我看到大约2、000股。 遗憾的是、我们的产量不会持续很长时间。 TI.com 和 Digikey 之间的 DRV8825库存超过100k。

    在评估板上、我们使用了 Vref = 0.28V 且默认的感应电阻器为0.2欧姆。 我今天稍后将分享示波器捕获。