This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662:是否可以使用 DRV8862来控制压电电机?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1204123/drv8662-can-i-use-drv8862-to-control-piezo-motor

器件型号:DRV8662

我正在设计用于压电式电机的驱动器电路。 但我没有找到太多有关设计的文档(可能压电电机是新技术导致的、没有被广泛使用)
我知道、根据制造商的文档、似乎有必要基于频率为70 - 80kHz、60V 峰值的三角脉冲应用 PWM (如下所示)。 但 DRV8662的最大频率仅为500Hz。

适用于控制压电电机的 DRV8662。 您能为我提供有关设计解决方案的建议吗?
我使用的电机为:RBS030032HAC30
该文档介绍了控制器如何: https://piezomotion.com/applicationguides/operation_piezomotor_openloop_PWM.pdf

BRG、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brg:

    是的、此器件可驱动压电式电机、但仅适用于音频应用。 20kHz 是该器件的延伸、更不用说70-80kHz。 在如此高的频率下、您将需要具有更高电流容量的电机。

    仔细观察您所使用的电机、您会发现它似乎是为与数据表底部列出的电子驱动器一起使用而设计的: https://www.servo2go.com/media/assets/catalog-library/pdfs/dti/RBS_Series_datasheet_V1_letter.pdf

    我建议您使用它、因为我们的目录没有配备处理您所需内容的设备。

    对于给您带来的不便、我们深表歉意、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。
    由于机械限制、我们无法使用文件中列出的可用驱动程序。 感谢您的建议。

    我认为我应该设计一个具有升压转换器、运算放大器...的驱动器、 以生成所需的 PWM 信号。

    如果您有一些解决方案、我很高兴收到您的来信。

    此致。
    Danh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Danh、

    我只是一个音频专家,所以我不是最好的人来建议你的解决方案。 如果您在我们的电源管理论坛中发布新话题、您将能够与我们升压转换器方面的专家取得联系。  

    谢谢!

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将关闭我的主题、

    非常感谢您、Jeff。