This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3205EVM:DRV3205EVM

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3205EVM, DRV3205-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1204913/drv3205evm-drv3205evm

器件型号:DRV3205EVM
主题中讨论的其他器件: DRV3205-Q1

您好!

我们使用您的 DRV3205-Q1 IC 开发了 BLDC 电机驱动器、并且正在开发用于电机控制应用的 DRV3205EVM。  

我们在您的网站上找不到任何有关 EVM 板的详细文档。 您能向我们发送评估模块的完整数据表和用户手册吗?  我们公司 签订了 NDA。  

谢谢!此致

Betul Yurddas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Betul、

    感谢您的提问! 如果您转到 DRV3205的产品页面、您将找到一个请求完整数据表的链接(请参阅下面的内容)。  如需 EVM 相关 文档、我建议使用此链接(support.ti.com/csm

    此致、

    Anthony Lodi