This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8210:DRV8210是否可用于 ERM 传动器驱动?

Guru**** 2555770 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8210, DRV8601, DRV8210EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1204847/drv8210-can-drv8210-be-used-for-erm-actuator-driving

器件型号:DRV8210
主题中讨论的其他器件: DRV8601

大家好!

我的一个客户正在考虑使用 DRV8210来驱动 偏心旋转质量(ERM) 传动器。  
他们也考虑使用 DRV8601、因为 DRV8601 是为 ERM 设计的器件。
但 DRV8210的价格低于 DRV8601。 他们希望降低产品成本。
目前、他们有以下问题。 请你给我答复吗?

问题1: 用于 ERM 驱动的 DRV8210和 DRV8601之间的主要不同点是什么?
问题2. 将 DRV8210用于 ERM 驱动时会出现什么问题?  

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    Unknown 说:
    q1. 用于 ERM 驱动的 DRV8210和 DRV8601之间的主要不同点是什么?

    DRV8601专为 ERM 和 LRA 而设计。 DRV8210是适用于 BDC 电机的标准 H 桥驱动器。 但是、DRV8210仍可用于 ERM 等其他负载。 另一个区别是、如果是 DRV8601、DRV8210不具有过驱功能。 DRV8210可以将每个输出驱动至接近 VM 或接近 GND (ERM 上的电压为+VM 或-VM)。 您仍然可以控制 ERM、但与 DRV8601相比、方法非常简单。

    Unknown 说:
    Q2. 将 DRV8210用于 ERM 驱动时会出现什么问题?  [/报价]

    我认为使用 DRV8210时没有出现严重问题期望会受到上述回答中所述的限制。

    如果您或客户对 DRV8210有任何疑问或价格问题、请告诉我。 如果客户希望使用 ERM 进行评估、则可以代表客户订购 DRV8210EVM。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特