This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432EVM:DRV8432DKD 未显示为产品

Guru**** 698170 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8461, DRV8462
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1195898/drv8432evm-drv8432dkd-not-showing-as-product

器件型号:DRV8432EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8462、DRV8461 DRV8432

我们没有看到 DRV8432DKD 在 TI 站点上不再以产品的形式显示。  我们可以更新此器件的状态吗?

是否有替代此器件的另一个器件型号的直接替代解决方案?

是否有建议使用的升级器件、即使不兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    请允许我咨询我们的营销工程团队。 我很快就会回复您。

    -巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    由于不是推荐在新设计中使用的器件、因此该器件已从网站上删除。 DRV8462 (IC 底部的散热焊盘)和 DRV8461 (IC 顶部的散热焊盘)可根据电流要求使用作为替代器件。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 似乎在操之过急了。

    它们具有 DRV8462的 DDV 封装、作为与 DRV8432DKD 等效或更好的额定值。

    但 DDV 封装仅在数据表中提到、但目前实际上并不是可订购的器件。

    我们应该什么时候期望 DRV8462的 DDV 封装成为合法器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    DDV DRV8462将在今年中旬发布。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、我们希望将 DRV8962DDVR 作为应用中的替代产品。 实际上、与建议的 DRV8462相比、它更接近 DRV8432的功能。