This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:唤醒问题

Guru**** 1563545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1203995/drv8908-q1-wake-up-problem

器件型号:DRV8908-Q1

大家好、

客户 遇到有关 DRV8908的问题。 当它们为 nSLEEP 提供低电平电压时、该器件将进入低功耗睡眠模式。 然后、它们 为  nSLEEP 提供高电平电压、器件无法正常工作。 如下图所示、它们需要复位操作控制1寄存器、然后器件可以正常工作。 原因是什么? 您能提供一些建议吗? 我们是否存在类似的问题? 您能和我们分享一些有关 DRV8908的常见问题和方法吗? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黑尔

    请参阅数据表中的此部分:

    禁用内部稳压器时、所有内部寄存器均复位为默认值、如所示 大胆 字体。   

    此致、

    Ryan