This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315A:分辨率与 PWM 输入频率之间的关系

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315A, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1200914/mcf8315a-resolution-vs-pwm-input-frequency

器件型号:MCF8315A
主题中讨论的其他器件: MCF8316A

大家好、

关于 PWM 输入分辨率与分辨率参数的测试条件"分辨率 PWM、PWM 输入分辨率"、位于 DS 第9页。
1.每个测试条件的阈值是否存在迟滞? 检查输入 PWM 频率是否为2kHz、它的变化有点小。  如果存在迟滞、则电机转速变化 大于 PWM 频率变化。
2、条件的输入频率是如何决定的? (例如、由两个输入 PWM 周期确定)
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideki-San:

    我们应该有针对频率阈值的迟滞(需要检查准确的数字)、但 您能帮助我理解为什么 电机转速 变化大于 PWM 频率变化吗?  

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    对不起、我让您感到困惑。

    请参阅下面的草图。 中间介绍了我对分辨率的理解。 由于"bit"是整数值、因此 RES_PWM 应在绿色范围内。 如果存在迟滞、请以向上草图为例、当频率为60kHz 时、分辨率位将为10位或9位。 Duty @ 10位和 Duty @ 9位会略有不同。 客户担心这种变化。 你能告诉我我哪里错了吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki-San、

    我认为当分辨率从10位切换到9位时、固件应该处理占空比。 我们不应该在任何速度变化。

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    2. 该条件的输入频率是如何确定的? (例如、由两个输入 PWM 周期确定)

    您好!

    对我来说、我会使用速度输入 PWM=350Hz、因为这将提供最高14位的分辨率以进行精确的速度控制。 350Hz 速度命令更新速率相当快、因此我不明白谁会愿意在低分辨率下使用 PWM = 100kHz、原因是什么。

    为什么要考虑迟滞、因为一旦您决定要使用的 PWM 频率、就没有充分的理由在运行期间改变它。  

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    我认为当分辨率从10位切换到9位时、固件应考虑占空比。 我们不应该在任何速度变化。[/报价]

    例如,在十进制数字中,52.33%为4位数字,如果模拟值为52.33432,则52.334%为5位数字...... 像这样的。 实际上、10位 LSB 的差异非常小、但客户的问题在于此。 你是说这不会被看到吗?

    您好、

    350Hz 速度命令更新速率相当快,所以我不明白谁会想使用 PWM = 100kHz 的低分辨率,原因是什么。

    不、实际上我现在不知道客户的 PWM 频率。 我只是举个例子。

    为什么关心或不关心迟滞,因为一旦您确定要使用的 PWM 频率,就没有充分理由在运行期间更改它。  [/报价]

    客户明确使用应用于 SPEED 引脚的单个 PWM 频率。 由电路中的任何噪声引起的 PWM 频率变化幅度较小的问题。 我们应该建议客户不要使用接近阈值的 PWM 频率?

    此致、

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideki-San:

    使用内部时钟时、MCF8316A 和 MCF8315A 的速度环路精度为3%、与此位分辨率导致的误差相比、该精度会更高。 换句话说、位分辨率误差将被3%的速度环路精度所屏蔽。  

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    如果是、则有较低的位输出分辨率为3%、这几乎等于1/32、因此只有5位作为有效位...

    顺便说一下、如何检测和/或解码频率值? 如果 客户想使用380Hz、但想知道 MCF8315意外检测到350Hz (阈值)的 stiatuion、仍然存在位数变化的风险。 客户必须知道它来处理 PWM 生成。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户明确使用应用于 SPEED 引脚的单个 PWM 频率。 由电路中的任何噪声引起的 PWM 频率变化幅度较小的问题。 我们应该建议客户不要使用接近阈值的 PWM 频率?

    您好!

    我认为您不应该关注频率阈值点。 我认为、如果所选 PWM 频率处于"阈值点"、PWM 占空比不会跳跃。 实际上、我认为根本不存在离散的阈值点。  

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki-San、

    速度环路中3%的误差是由于内部时钟的漂移。 通过测量 PWM 连续上升沿之间的时间周期来检测 PWM 频率。 速度是否配置为频率模式或占空比模式?  

    此致、

    Vishnu