This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605LEVM-MD:触觉控制台软件仅识别 DRV2605L、不能识别 DRV2605LEVM-MD

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605LEVM-MD, DRV2605L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1203437/drv2605levm-md-haptic-control-console-software-only-recognizes-drv2605l-not-drv2605levm-md

器件型号:DRV2605LEVM-MD
主题中讨论的其他器件: DRV2605L

HCC 不识别 DRV2605LEVM-MD。  标记为触觉板。

外部电源运行的应用。  尝试使用不同的 USB 电缆。

使用 DRV2605L 控制台时、我不报告不同的频率(想要250Hz、无论输入的设置如何、均保持为229)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    对于这一问题上的沮丧,我深表歉意。 您是想将 EVM 连接问题与上一个问题分离、还是我们可以将对话保留在上一个问题上的一个位置。

    谢谢!

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰夫-

    保留在1个线程中。  我只是分裂,因为没有回复按钮,我以为我可能已经达到了最大的线程长度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白。

    我不知道"回复"按钮为什么消失了。 我不知道有任何螺纹长度限制。 我将关闭该主题并继续另一个主题。