This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605EVM-CT:软件测试环境

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1203295/drv2605evm-ct-sw-test-environment

器件型号:DRV2605EVM-CT

大家好、

我们有关于软件测试环境的一些问题。 您能告诉我使用 EVM 需要下载的特定软件吗?  

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    触觉控制台是您需要的主要工具。 该 API 用作 GUI 与其他软件交互的接口。

    要更改 EVM 上的 MSP430、只需要 CCS Studio。 Theia 版本仅与 Theia IDE 集成。可用的固件使您可以从任何更改进行备份、以便您可以从原始固件开始进行更改。

    此致、

    Jeff McPherson