This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8844:EN 引脚

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1203178/drv8844-en-pin

器件型号:DRV8844

大家好、

客户想知道 EN 引脚是否可以与 v3p3out 引脚直接上拉? 它会增加功耗吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    V3P3OUT 上的绝对最大电流为10mA。 电阻器的作用是限制电流。 只要电流消耗不超过10mA、就可以不包括电阻器。 EN 引脚具有一个100千欧的下拉电阻、该下拉电阻应保持在10mA 以下。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特