This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837C:100kHz PWM 的最大占空比是多少?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1203443/drv8837c-what-the-biggest-duty-cycle-of-100khz-pwm

器件型号:DRV8837C

大家好、

我的客户正在使用 DRV8837C。

他们想知道 DRV8837C 能够承受的100kHz PWM 的最大占空比是多少?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    器件可在100kHz 下支持100%占空比。

    此致、

    Ryan