This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:MCF8316A 寄存器定义 C 头文件

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MSP430FR2433, MCF8316AEVM, MSP-EXP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1201813/mcf8316aevm-mcf8316a-registers-definition-c-header-file

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433、MCF8316A、 MSP-EXP430FR2355

您好!

我们正在 基于 MCF8316A (电机驱动器)+ MSP430FR2433 (MCU)开发风扇解决方案

我们从 TI 网站下载了"MCF8316AEVM_EEPROM_WRITE"、使用 I2C 对其进行编程。

我们的问题 是

"TI 网站上是否提供了 MCF8316A 寄存器定义 C 头文件?"  这将帮助 我们快速配置 MCF8316A、并且我们不会错过任何寄存器。

谢谢。此致

Raghu

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghu:

    遗憾的是、目前我们没有有关 MCF8316A 寄存器定义的特定 C 头文件。

    您可以参考  以下示例 CCS 项目、该项目使用 MSP-EXP430FR2355 LaunchPad 向 MCF8316A 发送 I2C 命令:
    HardwareI2C_MSP430FR2355_MCF8316AEVM.zip 

       有关 MCF8316A 上可用寄存器的完整列表、请参阅 MCF8316A_GUI 的数据表或寄存器映射页面。

    此致、
    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric、谢谢您的详细介绍。