This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10964:如何缩短启动时间

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10964

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1202904/drv10964-how-to-speed-up-boot-time

器件型号:DRV10964

您好!

就 DRV10964的数据表而言、可以通过向 CONFIG 引脚施加电压来调整电机启动时间。 通过使用电阻器更改分压比并更改施加的电压、电机启动时间将缩短为1600ms。 如果我想进一步缩短电机启动时间并在大约100ms 内驱动它、该怎么办? 你对我有什么建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eevee:

    较低的转换阈值应该有助于尽可能地缩短启动时间。 将 CONFIG 引脚配置为 VCC 的9.4%。

    此致、

    Vishnu