This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983EVM:重新启动 DRV10983EVM 后出现异常

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983EVM, DRV10983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1202642/drv10983evm-strange-behavior-after-restarting-the-drv10983evm

器件型号:DRV10983EVM
主题中讨论的其他器件: DRV10983

尊敬的 TI:

我能够使电机进入闭环控制、并且它能够正常运行、不会出现任何问题。

但是、当我关闭 DRV10983的电源(而电机线仍连接到电路板)、然后重新接通电源时、DRV10983EVM 无法再驱动电机。 您知道导致此问题的原因吗? 我是否需要重新"打开配置"。

谢谢。

Khoi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khoi,

    寄存器0x20至0x2B 是否在 EEPROM 中进行了编程? 器件上电时、EEPROM 寄存器中的值用于运行算法。 加载配置后、点击 GUI 的 Basic Setting 选项卡中的"eeWrite"。 确保电源电压高于22V。  

    此致、

    Vishnu