This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:短路寿命能力

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1197362/drv8243-q1-short-circuit-lifetime-capability

器件型号:DRV8243-Q1

您好、团队成员:

最大值是多少 DRV8243-Q1的整体寿命内是否具有短路功能?

谢谢。

Juan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    最大短路电流可通过过流保护进行设置。  

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    我是李尔汽车菲律宾公司的 Kenny。

    我们想知道的是、根据、器件可以处理短路情况的次数

    AEC-Q101-006适用于12V 系统的智能电源器件的短路可靠性特性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenny、

    Morita-San 今天不在办公室。  他明天可以回应。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan、Kenny

    感谢您的提问。 DRV8243-Q1经过了 AEC-100-021短路可靠性测试、并通过了100万次测试周期。  

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    感谢您的答复。 您是否有相应的测试报告? 您能将其发送到我的电子邮件:ktabada@lear.com 吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kenny、

    感谢您的答复。 Juan 将提供给您。  

    此致

    森田真也