This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8436:36和26之间的差异。

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8436, DRV8426
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1202639/drv8436-the-difference-between-36-and-26

器件型号:DRV8436
主题中讨论的其他器件: DRV8426

大家好、

DRV8436与 DRV8426之间的区别是什么? 看起来只是满量程电流、工作电源电压范围和满量程电流的差异。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本三喜

    这两个驱动器是引脚对引脚兼容的。 工作电压范围、峰值电流、满量程电流检测精度是部分关键差异。  

    此致!

    Akshay