This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RH-EVM:CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353RH-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1189762/drv8353rh-evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc

器件型号:DRV8353RH-EVM

大家好

请您能否提供 CE/EU 符合性声明?

网站上没有此内容、但该产品似乎带有 CE 标志。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的提问! 我正在与团队核实这一点、并希望在本周结束前与您联系。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    希望下周能给您带来这方面的体验。 感谢您的耐心!

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    本周我在这方面取得了一些进展、但需要更多时间才能获得 DOC。 下周我会向大家介绍最新进展情况。

    此致、

    安东尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anthony
    好的、听起来不错、我期待您的来信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    本周我取得了更多的进展、但仍需要更多时间。 我想我应该能够在下周结束之前完成培训。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    了解一点背景知识:我正在获取 DOC、但原始 BOM 中有1个部件现已过时。 我在 本周晚些时候将 BOM 更新为我们一直使用的新更换部件、并  使用更新的 BOM 提交了 DoC 申请。 我会在该流程完成后通知您。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您对此的耐心等待、您应该能够找到现在上传至 DRV8353RH-EVM 产品页面的技术文档部分。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Anthony、马上获取。