请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8871 团队成员、您好、为此寻求一些支持。
- 我们将输入1设置为"1"、并使用21KHz PWM 信号驱动输入2、该信号具有从0-100%改变其占空比的能力(使用256步进/8位分辨率)。 此输出在15V 电压下驱动一个小型 DC 电机 CW、汲取的电流为500mA。 在用例中、输出波形正如预期的那样完美、我们可以看到占空比有清晰的上升和下降时间变化
- 随机地、但通常每1ms、我们可以(并且确实)根据闭环伺服例程改变方向。
- 当我们想要驱动电机 CCW (尽量每1ms)时、我们将输入1设置为"0"、并使用相同的21kHz 信号驱动输入2。 输出会发生严重失真(非常缓慢的音频上升时间、看起来像 RC 转换限制)、它并不是接近垂直上升时间。 下降沿看起来更正常、但在 CW 情况下不那么清楚。 输出电压也明显低于 CW 情况、但该情况并非如此。
这就是我们的观察结果。 我们注意到睡眠/低功耗模式的同时、两个输入均=0且持续时间超过1ms (但我们希望尽可能禁用该功能)、但我们注意不要在两个输入均=0时达到1ms 的条件
虽然我们的用例未讨论、也没有任何支持示例(包括示例等)、但器件不会像规格/数据表所暗示的那样针对完全双向 PWM 驱动器电路实现预期的性能

谢谢。
标记