This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8332-HT:DRV8332-HT

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1195839/drv8332-ht-drv8332-ht

器件型号:DRV8332-HT
主题中讨论的其他器件:DRV8332

对于 DRV8332、如果使用六步控制、其功耗将小于使用 FOC 控制? 这是否正确? 由于对于六步控制、在每个步进期间只会导通两个 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

    使用梯形控制时的 MOSFET 开关损耗低于使用 FOC/正弦控制时的 MOSFET 开关损耗。

    以下 TIPL 培训视频讨论了使用梯形与正弦与 FOC 的优缺点:

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    单击"解决"按钮、告知我们此问题是否已得到解决。  现在结束、如果您有任何其他问题、请随时重新打开此主题。

    此致!

    ~Alicia