This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353F:正在寻找3通道驱动器。

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353F, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192693/drv8353f-looking-for-3-channel-driver

器件型号:DRV8353F
主题中讨论的其他器件: DRV8353

您好、专家:

客户正在寻找用于驱动 BLDC 的栅极驱动器解决方案、这是无人机螺旋桨 ESC 设计。  

但他们更喜欢将3通道驱动器集成到一个器件中、您是否为客户推荐了解决方案?

另外、您能否分享一下如何在一般设计中使用驱动器来驱动 BLDC 的经验?  

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

    在我提出建议之前、您能否提供以下信息、以便我更好地了解他们的需求:

    • 电源、电压和电流要求
    • 它们是否需要有传感器或无传感器解决方案
      • 他们是否计划使用梯形、正弦或 FOC 换向
    • 他们在寻找 SPI、硬件等类型的接口

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。

    请参阅以下客户反馈。

    电源、电压和电流要求

    电机规格:

    电压:6S Lipo.

    空载电流:1.2A

    最大电流:37.91A

    最大功率:907.6W

     

    无论您是需要有传感器还是无传感器的解决方案

    无传感器

     

    他们是否计划使用梯形、正弦或 FOC 换向

    PWM

     

    他们在寻找 SPI、硬件等类型的接口

    CAN 总线、SPI 等

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我的目标是在本周结束前提供答复。

    此致!

    ~Alicia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    以下 TIPL 培训视频很好地解释了  BLDC 电机驱动器的工作原理以及如何驱动其中一个:

    此外、以下链接指向我们产品系列中部分 EVM 的各种入门视频:

    DRV8353F 应足以满足其需求、但如果他们没有具体实现功能安全、DRV8353也可以。 如果客户有兴趣评估此器件、我们可以使用 DRV8353Rx-EVM。  

    好的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    单击"解决"按钮、告知我们此问题是否已得到解决。  现在结束、如果您有任何其他问题、请随时重新打开此主题。

    此致!

    ~Alicia