主题中讨论的其他器件: DRV8303
大家好
您能想到我们问 DRV8308吗?
文档 slog41f 的说明如下;
"为了优化扑动性能、请改变 ADVANCE、SPDGAIN 以及 FILK1、FILK2、COMK1和 COMK2过滤器的多种组合。
这些滤波器设置可以在电机旋转时实时更改、
但新的总增益仅在电机重新启动时更新(如果启用了 AUTOGAIN、从技术角度而言、当 LOCKn 转换为低电平时)。
在许多情况下、将 Pole1设置为比其他频率高得多的频率、并将 Zero2设置为 Zero1和 Pole1之间的频带非常有效。
尝试多种组合以找到正确的设置。
请随时在 TI E2E 论坛在线发布任何问题。"
但新的总增益仅在电机重新启动时更新(如果启用了 AUTOGAIN、则在技术上当 LOCKn 转换为低电平时)。
我们的客户将电机电压从10V 逐渐变为24V。
在这种情况下、电机无法正确旋转。
但是、如果插入 DC24V 并启动、电机可正常旋转。
那么、它是否与"新的总增益仅在电机重新启动时更新"相关?
然后、客户的电机旋转 不均衡。
因此、它们应该改变 ADVANCE、SPDGAIN、以及 FILK1、FILK2、COMK1和 COMK2滤波器的多种组合?
或者,它们应该会有所不同,正如文件 回收41f 所说的那样?
"3. 打开时钟、并通过使能启动电机。 如果电机旋转得非常粗略、
•尝试减小或增大 f CLKIN 以找到一个作为基线基准的实际案例。
•尝试按照中的不同组合更改过滤器(FILK1、FILK2、COMK1或 COMK2)
以150为增量。 花点时间寻找好的价值。
•请尝试增加 SPDGAIN 和 LOOPGAIN。"
此致、
松本浩孝