This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:如何让测试电机旋转

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1201164/mcf8316aevm-how-to-get-test-motor-to-spin

器件型号:MCF8316AEVM

我已经按照用户指南中的说明将电路板连接到此电机: https://www.horizonhobby.com/product/firma-brushless-motor-3150kv-4mm-bullet/SPMXSM1000.html

我提供了10.8伏电压来表示3S1P 18650电池连接。

按照说明进行设置后、电机不会旋转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题! 请参阅我们的 MCF8316AEVM 支持材料、包括:

    EVM 用户指南: www.ti.com/.../sllu338.pdf

    电机调优指南: www.ti.com/.../sllu335a.pdf

    MCF8316AEVM GUI:位于此产品页面- www.ti.com/.../MCF8316AEVM

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是相同的指示,我遵循,但仍然没有喜悦。 有哪些故障排除解决方案可用于检查连接、电压、相位或其他任何可能阻止旋转的问题? 除了按照快速入门指南通过电位器旋转、并已通过 GUI 进行连接、其中 DIP 开关全部按指定设置。

    是否可以联系技术支持人员来解决此问题? 我已按照提供的所有指示进行操作。 我确认了供电电压、USB 连接、相控线连接、DIP 开关、LED 灯、 和电位计设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    您是否启用了"自动读取"来自动读取任何寄存器? 如果是、请禁用自动读取并且在电机旋转时不读取任何寄存器。 在电机旋转时读取寄存器可能会导致器件卡在未知状态。  

    还请尝试浏览 GUI 上的引导式调优(自动读取寄存器部分除外)、以帮助发现其中一些问题。  


    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自动读取已关闭。 我已经通过了三次指南。

    我需要一步一步的解决方案来验证电机是否正确连接、电源是否正确、引脚是否正确等 应该会有一些反馈、表明一切都正确。 请假设我已经仔细检查了所有内容。 我已经按照说明设置了所有内容。 我没有看到反馈让我知道哪里出了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    在您发出速度命令后是否检测到任何故障。 您是否已看到 EVM 上的 nFAULT LED 被触发?  

    是否通过电位计发出速度命令? 如果是、请在"速度控制模式选择"中将 GUI 配置为模拟。 请参阅下面的屏幕截图:

    请告诉我、这是否可以解决您的问题。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我运行模拟、并按照说明进行设置。 没有故障。 USB 指示灯为红色且闪烁、其他指示灯为绿色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在什么情况下可以将此问题上报给电话支持? 根据每天发送的1封电子邮件、可能需要100天时间才能最终解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    让我通过电子邮件跟进您的问题、看看我们是否可以解决这一问题。

    请将此主题标记为已解决、从而提供帮助。

    此致!

    罗伯特