请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1 您好、 DRV8889是否进行了一些功能测试、如高温或低温测试? 是否有测试文档可供客户参考?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、 DRV8889是否进行了一些功能测试、如高温或低温测试? 是否有测试文档可供客户参考?
您好!
这是一个宽泛的问题。 我们对整个温度进行了基准测试特性评定、可以通过申请 PPAP 来获取该数据。
https://www.ti.com/support-quality/additional-information/automotive-ppap.html
如果您对器件功能有任何具体问题、请在该论坛中专门发布、我们可以提供支持。
此致、
Ryan