主题中讨论的其他器件:DRV8428
尊敬的团队:
我需要使用 DRV8428实现所有微步进选择。
选择表中给出的所有步进。 但其中一些是 HiZ 所提到的。
如何为 M1 MODE 引脚选择提供 HiZ 输入。 在运行模式期间、如何将 M1引脚模式更改为 HiZ。
此外、330k Ω 的 GND 连接需要提供另一个微步进。 如何通过单个 MCU 引脚实现这一点
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
数据表中的表:

您将需要1个用于 MO 的 GPIO 和2个用于 M1的 GPIO (一个用于切换0、1、HIZ、另一个用于通过将该 GPIO 设置为"低电平"状态来将330k Ω 电阻器切换到 GND)。
我不确定您在使用的 MCU、但很多 MCU 包括我们的板载 MSP430都具有该功能。 如果您想要检查 HIZ 配置命令、可以在线提供固件。
此致、
Ryan
尊敬的 Ryan:
我知道此表已包含在数据表中
在 MCU 引脚运行期间、我们不知道引脚如何连接到 HiZ。 我们可以设置为0或1。 我对 HIZ 很陌生、另外、它也处于 MCU 程序的运行状态。 因此、我请求该电压、以便将此 HiZ 状态转换为 M1引脚。 在 MCU 引脚中需要保持的条件是什么。 我要求的这张表。
无论如何、我会检查 EVM 板的固件、如果需要任何支持、我会回来给您