This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308EVM:DRV8308EVM 未检测硬件

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308EVM, DRV8308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1200475/drv8308evm-drv8308evm-is-not-detecting-hardware

器件型号:DRV8308EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8308

您好!

我们正在计划使用 DRV8308EVM 通过霍尔传感器电机驱动 BLDC 电机。(离线模式)

1.  根据用户指南和 ti e2e https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/964472/drv8308evm-gui-install 安装了 GUIComposerApp-0.1.0.setup-win_2.0.4和 gcruntime-2.0.4-windows-installer.exe (甚至我们尝试了 gcruntime-2.0.6-windows-installer.exe 和 gcruntime-7.1.0-windows-installer.exe )

但 GUI 未检测到硬件。 甚至已验证是否检测到 USB (已安装 TI FTDI 驱动程序)(即使我们在此 PC 中用于 C2000微控制器的 CCS 也是如此)

2.我试图在 GUI 中打开串行端口,但允许打开。

请找到所附的屏幕截图

请逐步指导我们