This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:上电后唤醒失败、nFAULT 引脚跳变为低电平

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1199957/drv8244-q1-wake-up-failed-after-power-up-nfault-pin-jumps-low

器件型号:DRV8244-Q1

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

器件型号:DRV8244SQRYJRQ1

初次加电后、客户尝试了手册中唤醒功能所述的操作、并在 nSLEEP 被置为高电平后给出了大约220微秒的脉冲波形。 但结果出乎意料(OUTx 点位为0.38V、此时 EN 引脚设置为高电平、PH 设置为低电平)。  在给出脉冲波形后、nFAULT 引脚响应、但 nFAULT 引脚在150微秒后自动开始拉至低电平、波形如下图:

测试结果:OTX Spot 位为0.38V、EN 引脚设置为高电平、PH 设置为低电平。 NFAULT 为低电平。

您能帮助了解这种情况吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    这是什么?  "OTX Spot Bit is 0.38V" 我不明白。

    电源电压是否为36V?  这高于建议的最大值

    另外、nFAULT 示波器捕获存在问题。  它不应像这样过冲和下冲。  接地是否有问题、或者示波器本身是否有问题?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测得的 OUT1/OUT2电压值为0.36V。 测试期间使用的电源电压为13.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测得的 A 电压值为0.36V。 测试期间使用的电源电压为13.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    偶尔会发生 nFAULT 过冲。 但在唤醒期间 nFAULT 会做出响应。 这是否会影响唤醒过程? 如何检测 nFAULT 是否有故障。

    非常感谢您的回复!@瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    nFAULT 不应超过3.3V 或低于 GND。  出现了错误。  您是否试用过多种 IC?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!!

    遗憾的是、我们只有一个芯片用于测试、请问这种情况有可能是芯片损坏了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    或某种测试设置问题导致的。  nFAULT 应在3.3V 和 GND 之间干净地转换。  您是否有可与之比较的 EVM?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚意识到您使用的是 SPI 器件("S"型号)。  对于 SPI 器件、必须发出 CLR_FLT 命令才能恢复 nFAULT 线路。  请参阅以下数据表:

    我认为这会解决您的问题。

    此致、

    Ryan