This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:DRV8353RS GUI 存在问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1197720/drv8353rs-evm-issue-with-drv8353rs-gui

器件型号:DRV8353RS-EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8353

大家好、

我正在尝试使用 DRV8353 GUI 来识别电机参数。

我的电机是48V 5.5kW PMSM、目前我为其提供32V 的电源电压。

在识别阶段、GUI 会识别电机参数、但在此期间、电机不会旋转。

行为应该是这样的吗?

请告诉我你的看法。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prayag:

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

    系统启用是否已打开? 如果是、您是否注意到发生了任何故障?

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。

    已打开系统使能。

    故障状态指示灯始终为绿色。(这表示没有错误)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prayag:

    感谢您提供的信息! 今天正值 TI 假日、但我们将努力在本周结束前给出回复。

    此致、

    安东尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prayag:

    电机识别指示灯是否变为绿色? 您可以共享电机识别选项卡的屏幕截图吗?

    此致!

    ~Alicia