This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:此 IC 的栅极的最高高低电平转换频率是多少?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1200375/drv8302-what-is-the-maximum-high-and-low-level-transition-frequency-of-the-gate-of-this-ic

器件型号:DRV8302
主题中讨论的其他器件:DRV8301

大家好、

客户想知道 DRV8301/8302输出的栅极高电平和低电平转换的最大频率是多少? 它是基于数据表6.3中的 f_gate 200kHz (MAX)、还是基于第6.6节中每个操作的时间?  

您能帮助了解这种情况吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  

    我们的团队成员现已辞职、但我们将在本周结束前向您发送有关此 e2e 的最新回复  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

     

    可进行栅极高电平和低电平转换的最大频率基于 f_gate、计算方法是将总 平均栅极驱动电流/6除以 MOSFET 的总栅极电荷。

    对于 DRV8301 和 DRV8302、总平均栅极驱动电流为30mA、其公式为:(30mA/6)/总栅极电荷。

    此致、

    约书亚