This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311:连续24V

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1201166/drv8311-continuously-24v

器件型号:DRV8311

您好!

你好。

客户希望使用 DRV8311。 这适合他的应用、但工作电压方面有少许怀疑。

DRV8311规格:

工作电压= 3V-20V

输出电流= 5A 峰值

最大电压= 24V

他能否将此器件连续使用到24V? 会发生什么情况?
请告知。 非常感谢。
此致、
雷·文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

     

    在24V 下连续使用 DRV8311 可能会永久 断开 器件 、因为24V 超过 器件最大额定值。

     

    ×建议使用额定电压最高为1.2 μ V 的电机驱动器、该驱动器适用于经过良好调节的电源和低功耗电机(<70瓦)、而对于大功率电机(>70瓦)和电池系统则高达1.5到2倍。

     

    有关如何为任何 应用选择合适的电机驱动器、请参阅无刷直流电机驱动器注意事项和选择指南应用手册。

     

    此致、

    约书亚