This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667:在120V 和0.1Hz-1kHz 下驱动高达3.4uF 的驱动器

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1201275/drv2667-driver-up-to-3-4uf-at-120v-and-0-1hz-1khz

器件型号:DRV2667

大家好、

在标题中、我们是否有器件可以支持以下条件?(在120V 和0.1Hz-1kHz 下驱动器高达3.4uF)

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    很遗憾、这些要求超出了我们器件的规格。

    RMS 电流消耗与负载电容成正比、因此3.4uF 等较大负载将降低可用的电压驱动和/或带宽。 最终、该衰减会将规格限制在您所需的值以下。

    此致、

    Jeff McPherson