请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8145-Q1 我们将对 DRV8145使用20kHz PWM。 他们需要了解 DRV8145在20kHz PWM 下运行时的三角电流波形是怎样的。 他们希望确保捕捉峰值、而不是带宽受限。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们将对 DRV8145使用20kHz PWM。 他们需要了解 DRV8145在20kHz PWM 下运行时的三角电流波形是怎样的。 他们希望确保捕捉峰值、而不是带宽受限。
Mike:
负载是多少、所需的电流是多少? 他们需要监测的最小/最大占空比? 这将影响 iPropi。 我们可以使用这些信息收集一些数据。
另请参阅下面的常见问题解答。
此致、
Ryan