This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:nRESET 和 nSLEEP 是否可以连接到 V3P3OUT、或者是否需要外部电源?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1201129/drv8825-can-nreset-and-nsleep-be-connected-to-v3p3out-or-is-an-external-supply-necessary

器件型号:DRV8825

是否可以将 nRESET 和 nSLEEP 直接连接至 V3P3OUT 引脚、而不是外部3V3或5V 电源?

根据两个输入的输入电流和下拉电阻值、它们应完全低于 V3P3OUT 引脚的建议最大值1mA。 但我担心、由于上电时序控制、可能无法以这种方式连接引脚。 数据表指出、V3P3OUT 稳压器将被禁用、而 nSLEEP 将被驱动为低电平。 将 nSLEEP 连接至 V3P3OUT 是否会导致 DRV8825在上电时进入但从未离开睡眠模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    是的、符合您有关进入 nSLEEP 且从不恢复的问题。  您将需要使用外部电源来控制 nSLEEP。  NRESET 可以直接连接到 V3P3OUT、因为该引脚不会禁用 V3P3OUT。

    此致、

    Ryan