This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714H-Q1EVM:8714.

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1191821/drv8714h-q1evm-8714

器件型号:DRV8714H-Q1EVM

大家好、

您能否解释一下这是什么"循环错误"?

此致、

Katherine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katherine、

    感谢您的提问。 我会在24小时内给您反馈。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PDR 正尝试找到最佳的 IPRE_CHR 电流电平以满足目标 tDON。 这是用于找到最佳 IPRE_CHG 电流的反馈环路系统。 然后、"环路误差"是距目标的间隙/误差量。 PDR_ERR = 1位意味着即使间隙/错误大于1位、也仅将该间隙/错误反馈限制为1位。 从而使系统环路增益降低。   

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

     上图中的实际误差是什么意思? 它是否会受 KP_PDR 设置的影响?

    此致、

    Katherine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katherine、

    实际误差是指目标和 tDON 之间的实际误差量。  然而、KP_PDR 和 PDR_ERR 最终是 PDR 环路增益的两种增加/减少方式中的两种独立因素。  

    最低 KP_PDR 和 PDR_ERR=1位错误是 PDR 环路最低增益设置的组合。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinya:

    然后"loop error"是来自目标的差距/错误数量

    我对此不是很清楚。 您能否具体说明其含义? 间隙与来自目标的误差量之间是否存在任何差异?

    此致、

    Katherine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katherine、

    感谢您的提问。

    间隙和误差中的含义相同。 这意味着与目标之间的差距。

    此致

    森田真也