This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462EVM:GUI 问题

Guru**** 2551300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1197484/drv8462evm-gui-issue

器件型号:DRV8462EVM

大家好、支持团队。

我发现了一些我认为可能是错误的东西。

1."学习的当前步骤"
窗口设置和寄存器保留值之间不匹配
请参阅关联的 Excel 文件。

Trque DAC 设置

某些中间设置值不会显示、无法进行寄存器设置。
请参阅关联的 Excel 文件。

此致、

挑战

e2e.ti.com/.../GUI-issue.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、我将小工具中的设置与寄存器值进行了比较、没有发现任何不匹配情况。 初始学习电流值与每个数据表中 ATQ_CTRL4位7:3匹配、以及学习值的当前阶跃和学习值的当前周期与 ATQ_CTRL15寄存器中的相应位匹配。  

    我无法跟踪您的示波器捕获。 您能否验证所述的寄存器位是否已正确设置? 如果不是、请让我知道哪些位不完全匹配。

    2.转矩 DAC 设置:此小工具是一种用户友好的设置百分比值的方法。 此设置的后端是8位 TRQ_DAC 寄存器。 在 GUI 的"Register Map"页面中、您可以使用向上和向下箭头控件以1为步长更改寄存器值。 请参见下方的。 如果您使用小工具输入百分比值、可能会有计算四舍五入、值跳至最接近的四舍五入值。 这是预期行为、而不是错误。 原因是我们将小工具百分比显示四舍五入到两个小数点、并根据该百分比值计算寄存器值。 这不会影响性能。 请注意、此行为仅适用于 EVM 和 GUI。 在客户应用中、他们将 按照步骤1在1到255之间直接配置 TRQ_DAC 寄存器。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果有任何更新、敬请告知。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murugavel-San

    我很抱歉耽误你的时间。

    再次检查相应的寄存器。
    同样、ATQ_CTRL15与数据表中显示的设置和 GUI 窗口中设置的值不匹配。
    在 GUI 的学习步骤中选择"64"会在寄存器设置窗口中设置1d=01b。
    我认为这里根据数据表设置了3d=11b、我错了吗?
    即使我在学习期间检查电流波形、当我将 Learn=32设置的电流阶跃更改为64时、幅度也会变小、因此寄存器设置是一个意外的值。

    我按照您的建议通过版本0.1.0进行了确认。

    您是否认为无法从 GUI 小工具中配置它无关紧要?
    我收到了一位客户的以下反馈。我们收到了客户的非常重要的反馈。
    您建议直接将 TRQ_DAC 设置到寄存器、而不是使用 GUI 小工具。 我的客户说、使用 GUI 没有任何优势。
    GUI 是一个使您能够直观轻松地识别正在设置哪些值的工具、对吧?

    此致、

    挑战

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我再次检查。 当 GUI v1.0.1更新为量产芯片寄存器定义合规性时、使用正确的值更新了此寄存器字段。 此问题应该会在 GUI v1.0.1 https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM-GUI/ver/1.0.1/中得到修复。如果 v1.0.0桌面 GUI 应用已经安装 、一条"update Checker"消息将通知用户 新的 GUI 版本可用性。 预制 GUI v0.1.0仍可能存在此问题。 这是 v0.1.0 GUI 的勘误表、没有修复计划。  

    2.跳过的值是由于舍入错误。 GUI 具有多种功能和操作模式。 虽然这些舍入错误对器件运行几乎没有影响、但我们与客户100%同意 GUI 必须尽可能准确且对用户友好。 我们感谢客户的反馈。 这有助于我们不断改进 GUI、以实现出色的用户体验和器件评估。

    也就是说、我相信与"Torque DAC setting"和"Stand Still Current"百分比值相关的舍入误差相关的问题已在 GUI v1.0.1中进行了更正。 请尝试使用更新的 GUI、并告知我们这是否解决了客户的问题。

    此致、Murugavel    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murugavel-San

    感谢您的答复。

    我了解。

    我将报告您对 GUI 的改进。

    此致、

    挑战