This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8212:热分布

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1200192/drv8212-thermal-profile

器件型号:DRV8212

嗨、团队、

我假设 WSON 本身具有比 DRL 更好的热剖面、因为底部有散热焊盘可帮助散热?

谢谢。

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凸轮、

    您的假设是正确的!

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但它的结至电路板电阻(假设在情况下包含热焊盘)较高、为42.6与25.8、那么 WSON 如何能更好?

    此外、它的结至外壳(顶部)较高、但结至环境温度较低。 这怎么可能呢?

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于引脚直接暴露在周围环境中、用于 DRL 的 RJA 是否更高? 例如、与 DRL 相比、RJB / RJC 升高将导致更多的热量从器件转移到电路板、并且箱加热比环境中的热量更大、是 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cameron、

    有一个很好的应用手册描述了所有这些测量是如何完成的。   

    https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slma002h/slma002h.pdf - PowerPAD 特定

    对于 PowerPAD 封装、Theta JC (bot)更具相关性、因为大部分热量流经 PP、而不是 IC 的引线。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于这种情况、数据表中是否没有 Theta JC (Bot)? 这是我们在资质中测试的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意识到它只是低于所有其他特点...我的坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cameron、

    我们通过 do..please 翻过这一页面。

    此致、

    Ryan