请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8908-Q1 您好、专家:
这是我的客户提出的一个问题。 当他们读取 CONFIG_CTRL (__LW_AT__addr=0x07)、输出为0。
从我的角度来看、当我们复位 DRV8908-Q1或为 DRV8908-Q1上电时、寄存器的值为0x00。 我们需要编写 CONFIG_CTRL 以设置 IC_ID、对吧?
如果您方便、可以考虑与我共享基于 DRV8908-Q1的 SPI 波形吗? 我订购了一个 EVM、但收到它会花费几天的时间。 客户对结果有点担忧。
非常感谢您的帮助!
此致
伊梅尔达