请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8874-Q1 第1号
VM 线路是否受连接到 OUT1和 OUT2端子的电机的电流浪涌影响?
如果是、请告诉我该怎么办。
第2号(与第1号问题有关)
您能否告诉我数据表中所述的"典型应用电路图"中 VM 线路的 CBock 电容值、以及设置该值的原因?
(CBulk 是否设置为电机电涌保护?)
3号(与问题2)有关
此外、如果除了设置 CBulk 外还需要采取对策、是否需要保护齐纳二极管?