This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:只是在升高&栅极驱动器 aren' t working

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1227333/drv8302-just-heating-up-the-gate-drivers-aren-t-working

器件型号:DRV8302

大家好、  

你好。 我是代表客户发布此查询的。

"我需要 DRV8302这款电机驱动器的技术支持。

我不太确定如何使它工作、到目前为止只是发热&栅极驱动器不工作。 在12V 电压下运行时、由于某种原因、GVDD 也为2.4V。"

e2e.ti.com/.../MotorDriverBreakouts_5F00_v19_5F00_2023_2D00_05_2D00_02_2800_1_2900_.zip

e2e.ti.com/.../design.pdf

e2e.ti.com/.../Untitled-page.pdf

请帮助提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    感谢您同时发送此客户申请。 我需要查看发送的文件、并力求在星期四结束前提供答案。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    关于您上述文件中所示的设计、我们建议在综合 PCB 上实现任何运行外部 MOSFET 的电机驱动器应用。 试验电路板和跳线电缆以一定的距离将驱动器与功率级隔开、使得寄生电感会导致系统出现问题。 试验电路板跳线连接点也会增加这些寄生效应。 从驱动器到大容量/旁路电容器以及从驱动器到功率级 MOSFET 的物理距离需要尽可能短、以减小电流环路的尺寸。 此外、由于流过铜缆的大电流、栅极驱动铜缆连接需要尽可能宽。 最后、建议在散热焊盘中使用大量过孔、以帮助器件散发热量。 更多信息、请参阅 DRV8302数据表中的第10节-布局。

    此致!

    Davis