This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8411:电机驱动器选择

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8411, DRV8424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1228454/drv8411-motor-drive-selection

器件型号:DRV8411
主题中讨论的其他器件: DRV8424

尊敬的:

客户想要选择12V 3A 步进电机驱动器。

我是否可以问 DRV8411是否适用? 手册规定支持的电压为1.65V-11V;

如 DRV8434EP 数据表中所述、在选择步进 电机驱动时应考虑全范围电流、而 BDC 电机应考虑峰值电流?

您是否可以共享有关电机驱动器选择的手册指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anna、

    DRV8411不适合用于电压或电流。  我们在网站上提供了一个指南。

    https://www.ti.com/motor-drivers/stepper-driver/overview.html

    DRV8424可能是我们能处理该电压的可选及最高功率集成解决方案。  3A 仍然很伸展、出人意料地高。  我想知道它们是否可以使用较低的电流实现。

    此致、

    Ryan